DEZENTRALE AUTOMATISIERUNG MIT VARIO-X
Maschinendesign neu denken
Dezentrale Automatisierung mit Vario-X
Warum Maschinen von morgen um Automatisierungsstrukturen von gestern bauen? Mit Vario-X denken Sie Ihre Architektur konsequent von der Maschine aus: dezentral, modular und offen. Für weniger Platzbedarf, kürzere Verbindungen und weniger Aufwand von der Planung bis zur Wartung.
Was verändert sich, wenn Automatisierung nicht mehr zentral zusammenläuft, sondern direkt an den Maschinenmodulen sitzt? Der Vergleich zeigt, was Sie sich mit dezentraler Automatisierung sparen können.
|
ohne Vario-X
|
mit Vario-X
|
|
|---|---|---|
|
TRADITIONELLES ANLAGENKONZEPT
|
DEZENTRALE AUTOMATISIERUNG MIT DEM VARIO-X INSTALLATIONSSYSTEM
|
|
|
|
WAS IST DAS VARIO-X INSTALLATIONSSYSTEM?
AUTOMATISIERUNG DIREKT AN DER MASCHINE
Vario-X ist das robuste, modulare Installationssystem von Murrelektronik für dezentrale Automatisierung. Es vereint Steuerung, Stromversorgung, Kommunikation, Safety, I/O sowie die Anbindung von Sensoren, Aktoren und Antrieben direkt an der Maschine – ganz ohne Schaltschrank.
Doch dezentral bedeutet mehr, als einzelne Komponenten aus dem Schaltschrank ins Feld zu verlagern. Der entscheidende Schritt ist, die Maschinenarchitektur als Ganzes neu zu denken: Welche Funktion wird wo gebraucht? Welche Verbindungen lassen sich verkürzen? Welche Komponenten können entfallen? Und wie lässt sich eine Maschine so aufbauen, dass sie auch morgen noch einfach verändert werden kann?
WELCHE VORTEILE BIETET DEZENTRALE AUTOMATISIERUNG?
Der größte Vorteil entsteht nicht dadurch, dass Automatisierungstechnik vom Schaltschrank an die Maschine wandert. Er entsteht, wenn die gesamte Architektur einfacher wird: weniger Einzelkomponenten, weniger Verbindungen und weniger Installationsaufwand. Vario-X ermöglicht es, Automatisierung konsequent neu zu denken.
Weniger Planungs- und Verdrahtungsaufwand |
Aufeinander abgestimmte Module und vorkonfektionierte Verbindungen reduzieren den Aufwand von der Planung bis zur Installation. Statt aufwendiger Einzelverdrahtung entsteht eine klar strukturierte, modular aufgebaute Maschinenarchitektur. |
|---|---|
Weniger Komponenten und geringer Materialaufwand |
Eine konsequent dezentrale Architektur reduziert den Bedarf an klassischen Installationskomponenten wie DIN-Schienen, Klemmblöcken und Schaltschrankdurchführungen. Weniger Einzelteile bedeuten weniger Aufwand bei Beschaffung, Lagerhaltung und Materialverwaltung. |
Maschinen schneller installieren und in Betrieb nehmen |
Vorkonfektionierte Leitungen und standardisierte Steckverbindungen reduzieren manuelle Verdrahtung und vereinfachen die Montage. |
Maschinen einfacher erweitern und anpassen |
Neue Funktion, zusätzliches Maschinenmodul oder veränderte Produktionsanforderung? Das Vario-X Installationssystem lässt sich modular zusammenstellen und gezielt erweitern. So wächst die Automatisierung mit der Maschine, statt bei jeder Änderung neu aufgebaut zu werden. |
Inbetriebnahme und Fehlersuche vereinfachen |
Steckbare Verbindungen reduzieren mögliche Verdrahtungsfehler. Klar zugeordnete Funktionen und verfügbare Diagnosedaten helfen dabei, Fehler schneller zu lokalisieren und die Maschine zügig in Betrieb zu nehmen. |
Störungen schneller finden und Stillstandzeiten reduzieren |
Diagnosedaten und Statusinformationen helfen, Fehler gezielt einzugrenzen. Einzelne Komponenten lassen sich schneller identifizieren und austauschen. Das erleichtert die Instandhaltung und trägt dazu bei, Stillstandzeiten zu verkürzen. |
Bock auf Revolution?Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten der dezentralen Automatisierung
Lassen Sie uns Ihre Architektur gemeinsam anschauen. Ob neue Maschine oder bestehendes Konzept: Wir finden heraus, wo dezentrale Automatisierung für Sie den Unterschied macht.
MASCHINENZUSTÄNDE ÜBERWACHEN UND WARTUNG VORAUSSCHAUEND PLANEN
ABWEICHUNGEN ERKENNEN, BEVOR DIE MASCHINE STEHT
Eine Komponente wird wärmer. Ein Prozess dauert länger. Stromaufnahme oder Drehmoment verändern sich.
Störungen entstehen selten aus dem Nichts. Entscheidend ist, Veränderungen frühzeitig sichtbar zu machen.
Das Vario-X Installationssystem schafft die Grundlage, Prozess-, Zustands- und Diagnosedaten angeschlossener Komponenten nutzbar zu machen. So wird aus einzelnen Signalen ein klareres Bild Ihrer Maschine – für mehr Transparenz im Betrieb, gezieltere Wartung und die kontinuierliche Prozessoptimierung.
MASCHINENZUSTÄNDE IN ECHTZEIT ÜBERWACHEN
CONDITION MONITORING
Position, Drehmoment, Drehzahl, Temperatur oder Stromaufnahme: Verfügbare Echtzeitdaten geben Einblick in den Zustand von Maschine und Komponenten.
Veränderungen, Verschleiß und Prozessabweichungen können dadurch frühzeitig erkannt und analysiert werden.
WARTUNG VORAUSSCHAUEND PLANEN
PREDICTIVE MAINTENANCE
Wer Zustandsdaten über einen längeren Zeitraum betrachtet, kann Entwicklungen und Trends erkennen. Wartungsmaßnahmen lassen sich dadurch stärker am tatsächlichen Zustand orientieren – mit dem Ziel, Eingriffe besser zu planen und ungeplante Stillstände zu vermeiden.
ANWENDUNGSBEREICHE DES VARIO-X INSTALLATIONSSYSTEMS
DEZENTRALE AUTOMATISIERUNG FÜR UNTERSCHIEDLICHE BRANCHEN
Anwendungen in der Automobilindustrie
Viele Varianten, präzise Abläufe und hohe Verfügbarkeit: In der Automobilproduktion müssen Anlagen zuverlässig arbeiten und flexibel auf unterschiedliche Modelle und Bauteile reagieren.
Vario-X unterstützt eine Maschinenarchitektur, die diese Flexibilität mitdenkt. Steuerung, Energieversorgung, Safety und die Anbindung von Sensoren und Aktoren werden direkt an den jeweiligen Maschinenmodulen integriert. Das reduziert zentrale Verdrahtung und erleichtert es, einzelne Funktionen gezielt anzupassen.
Elektrische Klemmen statt Pneumatik
Unterschiedliche Bauteile und Blechstärken auf derselben Produktionslinie? Elektrische Klemmen ermöglichen es, mehrere Spannpositionen zu programmieren und gezielt abzurufen. So wechseln Sie zwischen Fahrzeugmodellen und Komponentenvarianten, ohne das Spannsystem mechanisch nachzujustieren.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Bis zu 75 % weniger Komponenten
- Energieeffizientes Spannen statt pneumatischer Druckluftversorgung
- Schnellere Inbetriebnahme durch digitales Teach-in
- Programmierbare Positionen für unterschiedliche Bauteile und Blechstärke
Typische Anwendungen:
- Karosseriebau mit Spannsystemen, Schweißanwendungen und Karosserietransport
- Endmontage mit Klebesystemen und kamerabasierter Prüfung
- Batterieproduktion
Anwendungen in der Verpackungsindustrie
Hohe Taktzahlen treffen auf wechselnde Produkte und Formate. Verpackungsmaschinen müssen präzise zusammenspielen und sich flexibel an neue Anforderungen anpassen lassen.
Vario-X unterstützt diesen modularen Aufbau. Automatisierungsfunktionen sitzen direkt an den Maschinenmodulen, an denen sie gebraucht werden. Kürzere Leitungswege und steckbare, vorkonfektionierte Anschlüsse vereinfachen die Installation und schaffen übersichtliche Verbindungen zwischen den einzelnen Prozessschritten.
Ändert sich ein Modul oder kommt eine Funktion hinzu, lässt sich die Automatisierung gezielt anpassen.
Typische Anwendungen:
- Primärverpackung, Füllen und Etikettieren
- Sekundärverpackung
- End-of-Line Handling, Palettierung und Depalettierung
Anwendungen in der Intralogistik
Weitläufige Anlagen, viele Übergabepunkte und steigender Durchsatz: In der Intralogistik müssen Materialflüsse zuverlässig funktionieren und mit neuen Anforderungen wachsen können. Vario-X bringt Automatisierungsfunktionen direkt an die jeweiligen Anlagenmodule. Statt viele Verbindungen zentral zusammenzuführen, entstehen dezentrale Einheiten mit kürzeren lokalen Leitungswegen und klar zugeordneten Funktionen.
Das erleichtert den modularen Aufbau und die gezielte Erweiterung der Anlage. Verfügbare Diagnosedaten helfen außerdem dabei, Störungen einzugrenzen – besonders wertvoll bei Anlagen mit vielen über große Flächen verteilten Stationen.
Typische Anwendungen:
- Materialfluss, Zuführen, Fördern, Übergeben und Sortieren
- Automatische Lager- und Bereitstellungssysteme
- Fulfillment und Versand
DIGITALER MASCHINENZWILLING
DEZENTRALE AUTOMATISIERUNG VORAB RISIKOLOS TESTEN
Der Schritt zur dezentralen Automatisierung wirft oft Fragen auf: Wie hoch sind die Investitionskosten? Wie komplex wird der Umbau? Passt das Konzept zu Ihrem Maschinendesign?
Mit dem Digitalen Maschinenzwilling räumen wir diese Hindernisse aus dem Weg und machen Innovation greifbar. So erkunden Sie zunächst visuell, wie Ihre Maschine mit einer dezentralen Architektur aussehen könnte und können das Konzept bewerten, ohne die bestehende Anlage zu verändern. So wird aus „Könnte das für uns funktionieren?“ eine fundierte Entscheidungsgrundlage.
1. Dezentrale Architektur entwickeln
Wir analysieren Ihre bestehende Maschinenarchitektur und untersuchen, wo sich Funktionen, Strukturen und Verbindungen sinnvoll vereinfachen lassen. Daraus erarbeiten wir eine neue dezentrale Architektur.
2. Komponenten und Verkabelung in 3D optimieren
Wir visualisieren die neue dezentrale Architektur in einem 3D-Modell Ihrer vorhandenen Maschinenmechanik. Dabei optimieren wir die Platzierung der Komponenten, die Kabelwege und die Anschlüsse – für kürzere Leitungswege und weniger Installationsaufwand. Zugleich machen wir notwendige mechanische Anpassungen sichtbar und dokumentieren mögliche Lösungsalternativen. Diese Planung kann später als Grundlage für die digital geführte Installation dienen.
3. Abläufe simulieren und virtuell in Betrieb nehmen
Mit dem Digitalen Maschinenzwilling können Sie die Programmierung und die Abläufe Ihrer Maschine bereits vor der realen Inbetriebnahme testen. So lassen sich mögliche Probleme frühzeitig erkennen und Lösungsansätze erproben. Das hilft, offene Fragen zu klären und Unsicherheiten bei der Inbetriebnahme zu reduzieren.
4. Den Maschinenzwilling im Betrieb weiter nutzen
Auch nach dem Aufbau und der Inbetriebnahme können Sie den digitalen Maschinenzwilling weiter nutzen: um Anwender zu trainieren, Zustandsdaten Ihrer Anlage anschaulich darzustellen oder Servicetechniker aus der Ferne anzuleiten. Darüber hinaus lassen sich weitere Maschinenoptimierungen simulieren und planen. So reicht sein Nutzen weit über das Engineering hinaus.
Wie würde Ihre Maschine dezentral aussehen?
Alles zu unserem Produktportfolio
Eine durchdachte Automatisierung endet nicht beim Installationssystem. Entdecken Sie die Produkte aus dem Murr Portfolio, die gemeinsam mit Vario-X Ihre Lösung vervollständigen.
Bock auf Revolution?Jetzt Demotermin anfordern
Lassen Sie uns Ihre Architektur gemeinsam anschauen. Ob neue Maschine oder bestehendes Konzept: Wir finden heraus, wo dezentrale Automatisierung für Sie den Unterschied macht.
FAQ
Es ist ein modulares Installationssystem für die dezentrale Automatisierung von Maschinen und Anlagen. Funktionen wie Steuerung, Energieversorgung, Kommunikation, Safety und I/O können direkt an der Maschine integriert und passend zur jeweiligen Anwendung kombiniert werden.
Ja. Das Vario-X Installationssystem bringt die Automatisierungskomponenten aus dem Schaltschrank direkt an die Maschine, dort wo sie wirklich gebraucht werden.
Das Vario-X Installationssystem ist auf eine offene, modulare Architektur ausgelegt und kann in bestehende Automatisierungskonzepte integriert werden. Dabei können auch Komponenten verschiedener Hersteller Teil der Gesamtarchitektur bleiben.
Es eignet sich insbesondere für modular aufgebaute Maschinen und Anlagen mit hohen Anforderungen an Flexibilität, Verfügbarkeit und Erweiterbarkeit. Typische Einsatzfelder finden sich beispielsweise in der Automobilindustrie, Verpackungstechnik oder Intralogistik.
Genau dafür gibt es den digitalen Maschinenzwilling. Wir analysieren Ihre bestehende Maschinenarchitektur und entwickeln ein dezentrales Konzept. Dieses bilden wir anschließend in der vorhandenen Maschinenmechanik digital ab. So lassen sich Komponentenplatzierung, Kabelwege und Anschlüsse bereits vor der realen Umsetzung betrachten und optimieren. Auch notwendige mechanische Anpassungen werden frühzeitig sichtbar.
Das Modell kann zudem für die Programmierung, Simulation und virtuelle Inbetriebnahme genutzt werden. Damit lassen sich Software und Maschinenabläufe vorab testen, ohne in die reale Maschine einzugreifen. So können Sie beurteilen, wie dezentrale Automatisierung in Ihrer Maschine funktioniert und Unsicherheiten vor der Umsetzung reduzieren.