IO-Link
Was ist IO-Link?
DER KOMMUNIKATIONSSTANDARD, DER DATEN, DIAGNOSE UND INTELLIGENZ DIREKT INS FELD BRINGT
Früher war die Sensor-/Aktor-Ebene ziemlich wortkarg: an, aus, fertig. Die Kommunikation endete in der Regel auf Feldbusebene. Sensoren und Aktoren lieferten meist nur einfache Informationen wie „Objekt erkannt“ oder „Ventil geöffnet“.
IO-Link erweitert diese Kommunikation bis direkt zur Sensor-/Aktor-Ebene. Der weltweit standardisierte und herstellerunabhängige Kommunikationsstandard (IEC 61131-9) ermöglicht einen bidirektionalen Austausch zwischen Feldbusebene und Sensoren bzw. Aktoren.
IO-Link ersetzt dabei keinen Feldbus, sondern ergänzt ihn um eine intelligente Verbindung bis ins Feld. Dadurch wird die Sensor-/Aktor-Ebene smarter: Neben reinen Prozessdaten können auch Diagnose-, Parameter-, Status- und Wartungsinformationen übertragen werden. Geräte lassen sich zentral parametrieren, ihr Zustand kann jederzeit abgefragt und Wartungsbedarf frühzeitig erkannt werden. Und das Beste: Die Verdrahtung erfolgt über einfache 3-adrige Standard Sensorleitungen.
AUS WAS BESTEHT EIN IO-LINK SYSTEM?
MASTER, DEVICES UND VERBINDUNGSTECHNIK IM ÜBERBLICK
Ein IO-Link System besteht im Wesentlichen aus einem IO-Link Master, mehreren IO-Link Devices sowie der passenden Verbindungstechnik. Gemeinsam sorgen diese Komponenten dafür, dass Informationen aus dem Feld nicht nur übertragen, sondern auch intelligent genutzt werden können. Zwischen dem IO-Link Master und den angeschlossenen IO-Link Devices erfolgt die Kommunikation über IO-Link. Dabei handelt es sich um eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung: An jedem IO-Link Masterport wird genau ein IO-Link Device angeschlossen. Für die Anbindung des IO-Link Systems an die übergeordnete Steuerung nutzt der IO-Link Master den vorhandenen Feldbus bzw. Industrial Ethernet.
Der IO-Link Master ist das Bindeglied zwischen der Feldbus- bzw. Industrial-Ethernet-Ebene und den angeschlossenen IO-Link Devices. Er tauscht zyklisch Prozessdaten mit jedem IO-Link Device aus und stellt diese der Steuerung über das übergeordnete Feldbussystem (z. B. PROFINET, EtherNet/IP oder EtherCAT) zur Verfügung. Zusätzlich liefert er im Bedarfsfall azyklische Daten der Devices, etwa Warnungen oder Fehlermeldungen, und leitet diese an die Steuerung weiter.
IO-Link Devices sind Geräte mit einer IO-Link Schnittstelle, die über einen IO-Link Master mit der Steuerung kommunizieren. Dazu gehören beispielsweise Sensoren und Aktoren, die neben Prozessdaten auch Parameter und Diagnoseinformationen austauschen können.
Auch konventionelle Sensoren und Aktoren ohne eigene IO-Link Schnittstelle lassen sich einbinden: IO-Link I/O-Module erfassen deren digitale oder – je nach Ausführung – analoge Signale beziehungsweise geben entsprechende Steuersignale aus. Da IO-Link eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen einem Masterport und einem Device ist, findet die IO-Link Kommunikation hier ausschließlich zwischen dem Master und dem I/O-Modul statt. Zwischen dem Modul und den angeschlossenen Sensoren und Aktoren werden dagegen konventionelle digitale oder analoge Signale übertragen – kein IO-Link. Da IO-Link weltweit standardisiert ist, können IO-Link Devices mit IO-Link Mastern unterschiedlicher Hersteller kommunizieren. Für jedes Device steht eine Gerätebeschreibungsdatei bereit, die sogenannte IODD (IO Device Description). Sie enthält die Informationen, die zur Parametrierung und zur korrekten Einbindung des Geräts erforderlich sind.
IO-Link Devices lassen sich über passende Master in unterschiedliche Steuerungs- und Feldbussysteme integrieren. Das ermöglicht eine flexible Komponentenauswahl, vereinfacht die Integration und unterstützt die langfristige Investitionssicherheit.
Für die Kommunikation zwischen IO-Link Master und Device genügen ungeschirmte Sensorleitung. Für IO-Link Class A können 3-adrige Leitungen eingesetzt werden. Benötigen Geräte eine zusätzliche Energieversorgung und fallen daher unter IO-Link Class B, kommen 5-adrige Leitungen zum Einsatz. Unabhängig der IO-Link Class wird der Verdrahtungsaufwand reduziert, Installationszeit gespart und mögliche Fehlerquellen minimiert.
WELCHE EINSATZMÖGLICHKEITEN GIBT ES FÜR IO-LINK?
FÜR MEHR FLEXIBILITÄT, TRANSPARENZ UND EFFIZIENZ IN DER AUTOMATISIERUNG
IO-Link erweitert die klassische Sensor- und Aktorebene um durchgängige Kommunikations-, Parameter- und Diagnosedaten. So lassen sich Feldgeräte einfacher integrieren, flexibel an Anforderungen anpassen und gezielt überwachen.
Parameter von Sensoren, Aktoren und weiteren IO-Link Devices können zentral über die Steuerung oder das Engineering-Tool eingestellt und verwaltet werden. Änderungen müssen nicht mehr direkt am Gerät vorgenommen werden – das vereinfacht die Inbetriebnahme und beschleunigt Format- oder Produktwechsel.
Die eingestellten Parameter und Konfiguration der IO-Link Devices können dabei über den IO-Link Master in der Steuerung gespeichert und im Falle eines Gerätetauschs automatisch auf das neue Gerät übertragen werden. Dadurch entfällt eine erneute Parametrierung und eine schnelle Wiederinbetriebnahme ist sichergestellt.
Ein parametrierbares IO-Link Device kann unterschiedliche Funktionen oder Messbereiche abdecken. Statt für jede Anwendung ein separates Gerät vorzuhalten, lässt sich ein Device auf den jeweiligen Einsatzfall einstellen. Das reduziert Variantenvielfalt, Lagerbestand und Beschaffungsaufwand.
Neben Prozessdaten übertragen IO-Link Devices auch Status- und Diagnosedaten. Sie können beispielsweise Verschmutzung, Grenzwertüberschreitungen, Temperaturanstiege oder gerätespezifische Fehler melden. Dadurch lassen sich Auffälligkeiten bereits vor Geräteausfall früh erkennen, Wartungsmaßnahmen dadurch besser planen und Fehler im Störungsfall schneller lokalisieren.
Mit IO-Link Sensoren oder IO-Link Konvertern können analoge Messwerte direkt im Feld digitalisiert und als IO-Link Daten übertragen werden. Dadurch entfällt die aufwendige Verlegung geschirmter Analogkabel. Die digitale Übertragung ist zudem weniger anfällig für Störeinflüsse, kostengünstiger und kann bei Bedarf auch direkt im Feld konfektioniert werden.
IO-Link I/O-Module bündeln digitale oder – je nach Ausführung – analoge Ein- und Ausgänge in unmittelbarer Nähe zur Signalquelle. Signale von Sensoren und Aktoren werden dort gesammelt und über IO-Link an den Master übertragen. Mithilfe eines IO-Link I/O-Moduls lassen sich so bis zu 16 I/Os über ein einziges dreiadriges Standard-Sensorkabel übertragen – dabei wird nur ein Port am Feldbusmodul (IO-Link Master) belegt. Das verkürzt Kabelwege, reduziert den Verdrahtungsaufwand und vereinfacht Installationen in Kabeldurchführungen oder Schleppketten
Welche Vorteile hat IO-Link?
MEHR TRANSPARENZ. WENIGER STILLSTAND.
Schluss mit stummen Sensoren, versteckten Fehlern und unnötiger Variantenvielfalt. Mit IO-Link werden Feldgeräte gezielt ansprechbar, liefern Diagnoseinformationen und lassen sich direkt aus der Steuerung parametrieren. So schafft IO-Link Transparenz und bildet eine wichtige Grundlage für die Industrie 4.0 und Predictive Maintenance.
Einfache Verdrahtung bei mehr Funktion |
IO-Link reduziert den Verdrahtungsaufwand deutlich: Trotz umfangreicher Parametrierungsmöglichkeiten und zusätzlicher Funktionen erfolgt der Anschluss über ein dreiadriges Standard-Sensorkabel. Das vereinfacht die Installation und senkt die Anschlusskosten. |
|---|---|
Mehr Transparenz im Anlagenbetrieb |
Zusätzliche Geräteinformationen ermöglichen einen genaueren Blick auf den Zustand der Anlage. Auffälligkeiten lassen sich besser einordnen und Störungen gezielter eingrenzen – eine wichtige Grundlage für fundierte Betriebs- und Wartungsentscheidungen. |
Höhere Anlagenverfügbarkeit |
Frühzeitig erkannte Veränderungen können helfen, ungeplante Ausfälle zu vermeiden. Im Störungsfall unterstützen aussagekräftige Diagnosen und vereinfachte Austauschprozesse eine schnelle Wiederinbetriebnahme. |
Weniger Aufwand bei Inbetriebnahme und Service |
Geräteparameter lassen sich zentral einstellen und verwalten. Das spart Zeit, reduziert mögliche Einstellfehler und erleichtert wiederkehrende Aufgaben – von der ersten Inbetriebnahme bis zur Wartung. |
Mehr Flexibilität bei weniger Varianten |
Eine geringere Teilevielfalt vereinfacht Beschaffung und Ersatzteilhaltung. Gleichzeitig lassen sich Änderungen an der Anlage häufiger mit vorhandenen Komponenten umsetzen – das spart Aufwand und schafft mehr Handlungsspielraum. |
Geringere Kosten über den Lebenszyklus |
Der wirtschaftliche Nutzen reicht von der Installation bis zum laufenden Betrieb: Geringere Material- und Montagekosten, eine schlankere Ersatzteilhaltung und effizientere Serviceprozesse können die Gesamtkosten einer Anlage senken. |
MEHR ALS KOMPONENTEN.EIN GANZES IO-LINK SYSTEM.
DIE RICHTIGEN BAUSTEINE FÜR IHRE SMARTE AUTOMATISIERUNG.
Ein durchgängiges IO-Link System entsteht durch das Zusammenspiel leistungsfähiger Komponenten und eines passenden Automatisierungskonzepts. Genau hier setzt Murrelektronik an: Wir betrachten IO-Link nicht als einzelne Schnittstelle, sondern als Teil einer intelligenten, dezentralen Automatisierungslösung. Mit leistungsfähigen IO-Link Komponenten, modularen Konzepten und fundierter Technologieberatung schaffen wir Systeme, die heute funktionieren und morgen mitwachsen.
Ein leistungsfähiges IO-Link System entsteht aus dem Zusammenspiel von Mastern, IO-Link I/O-Modulen und weiteren Devices. Entdecken Sie unsere Lösungen für eine durchgängige und zuverlässige Kommunikation:
IO-Link macht Maschinen einfach effizienter, flexibler und wirtschaftlicher – Murrelektronik sorgt für zukunftssichere Datenübertragung.
Anwendungsfelder von IO-Link
IO-Link ist in vielen Branchen etabliert – überall dort, wo Sensoren und Aktoren Prozesse steuern
Anwendungsfeld Automotive
Viele Varianten, kurze Taktzeiten und hohe Qualitätsanforderungen prägen die Automobilproduktion. IO-Link bringt Intelligenz bis auf die Sensor- und Aktorebene: Zusätzliche Prozesswerte sowie Diagnose- und Ereignisinformationen schaffen die Grundlage für eine hohe Prozesstransparenz. Diese Daten lassen sich sammeln, visualisieren und auswerten, um Anomalien frühzeitig zu erkennen und Prozesse gezielt zu optimieren.
IO-Link Devices lassen sich zudem zentral über Steuerung und IO-Link Master parametrieren. Ein parametrierbares Device kann dadurch unterschiedliche Funktionen oder Einstellungen abdecken und mehrere Gerätevarianten ersetzen. Das vereinfacht die Inbetriebnahme und reduziert den Aufwand bei Modellwechseln.
Anwendungsfeld Intralogistik
In Förder- und Sortieranlagen ist ein kontinuierlicher Materialfluss entscheidend. Gerade entlang langer Förderstrecken ermöglicht IO-Link ein wirtschaftliches, dezentrales Installationskonzept: IO-Link I/O-Module bündeln die Signale konventioneller Sensoren und Aktoren direkt vor Ort und übertragen sie an den IO-Link Master. Die Nähe zur Signalquelle verkürzt Kabelwege, reduziert den Verdrahtungsaufwand und erleichtert die Installation.
Wo zusätzliche Flexibilität und Intelligenz gefragt sind, lassen sich Sensoren und Aktoren mit IO-Link Schnittstelle direkt an den Master anschließen. Sie ermöglichen die zentrale Parametrierung und liefern neben Schaltzuständen und Messwerten auch Status- und Diagnosedaten.
Anwendungsfeld Packaging
Verpackungsanlagen bestehen häufig aus mehreren räumlich getrennten Teilbereichen mit unterschiedlichen Anforderungen. Bei Produkt- und Formatwechseln lassen sich IO-Link Devices zentral parametrieren und an das jeweilige Produkt anpassen. Das vereinfacht die Umrüstung und unterstützt reproduzierbare Einstellungen.
Zugleich ermöglicht IO-Link, die Teilbereiche über IO-Link Master und dezentrale I/O-Module effizient anzubinden. So können die Komponenten gezielt für den jeweiligen Anlagenbereich ausgewählt werden. Beispielsweise müssen nur die Komponenten im Nassbereich die dort erforderlichen Schutz- und Reinigungsanforderungen erfüllen. Das optimiert die Komponentenauswahl und ermöglicht ein wirtschaftliches, auf die einzelnen Anlagenabschnitte zugeschnittenes Installationskonzept.
Anwendungsfeld Werkzeugmaschinen
Werkzeugmaschinen benötigen präzise Prozesse, hohe Verfügbarkeit und eine schnelle Fehlerbehebung. IO-Link überträgt Prozesswerte ebenso wie Geräte-, Status- und Diagnosedaten aus der Sensor- und Aktorebene an die Steuerungs- beziehungsweise OT-Ebene. Dadurch können beispielsweise Grenzwertüberschreitungen, Temperaturanstiege oder gerätespezifische Fehler frühzeitig erkannt und ausgewertet werden.
Die zentrale Parametrierung erleichtert die Inbetriebnahme und Anpassung von Devices. Je nach Funktionsumfang kann ein Device unterschiedliche Aufgaben abdecken und mehrere Gerätevarianten ersetzen. Das vereinfacht Variantenmanagement, Beschaffung und Lagerhaltung. Dezentrale IO-Link I/O-Module bündeln zudem die Signale direkt im jeweiligen Maschinenbereich und reduzieren den Verdrahtungsaufwand entlang des Bearbeitungsprozesses.
Anwendungsfeld Erneuerbare Energien
Windenergieanlagen, Solarsysteme und Elektrolyseure erfordern hohe Verfügbarkeit, Skalierbarkeit und einfache Wartung. IO-Link ermöglicht eine wirtschaftliche, dezentrale Installation – auch unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen und an schwer zugänglichen Stellen. Kurze Kabelwege reduzieren den Verdrahtungsaufwand, modulare Konzepte erleichtern den Aufbau und die Erweiterung der Anlagen.
Zentrale Parametrierung und transparente Diagnosedaten vereinfachen die Inbetriebnahme, erleichtern die Fehlerlokalisierung und unterstützen die zustandsorientierte Wartung. Bei entsprechend konfigurierten Systemen werden gespeicherte Parameter automatisch auf kompatible Ersatzgeräte übertragen. Das beschleunigt den Geräteaustausch, verkürzt Stillstandszeiten und unterstützt einen zuverlässigen Anlagenbetrieb
WIR SPRECHEN IHRE SPRACHE UND DIE IHRER PRODUKTION
IO-Link verbindet Komponenten, Systeme und Menschen durch eine einheitliche Kommunikation. Gemeinsam mit Ihnen schaffen wir die Basis für zukunftssichere Produktionsprozesse.
Kontaktieren Sie uns jetzt!
FAQ: Fragen und Antworten zu IO-Link
Klar und verständlich erklärt
Ja, IO-Link kann problemlos in bestehende Anlagen nachgerüstet werden. Je nach Anwendung lässt sich ein vollständiges IO-Link System mit IO-Link-Mastern, Sensoren, Aktoren und weiteren Komponenten integrieren. Da IO-Link auf einer ungeschirmten dreipoligen Standardleitung basiert, können vorhandene Kabel häufig weiterverwendet werden. So kann die Anlage ohne aufwendige Neuverkabelung modernisiert und um zusätzliche Diagnose- und Parametrierungsmöglichkeiten erweitert werden.
Nein. Die Kommunikation erfolgt über eine ungeschirmte, dreipolige Standardleitung.
IO-Link überträgt neben Prozesswerten auch Diagnose- und Zustandsdaten. Dadurch lassen sich beispielsweise Verschmutzungen, Grenzwertüberschreitungen, Kommunikationsfehler oder ein bevorstehender Geräteausfall frühzeitig erkennen. Wartungsmaßnahmen können gezielter geplant und Fehler schneller lokalisiert werden.
Sind die Geräteparameter im IO-Link Master hinterlegt, kann ein kompatibles Ersatzgerät beim Austausch automatisch mit den gespeicherten Einstellungen versorgt werden. Das reduziert den manuellen Parametrieraufwand und beschleunigt die Wiederinbetriebnahme.
IO-Link schafft die Grundlage, um Daten aus der Feldebene strukturiert verfügbar zu machen. Sensoren und Aktoren liefern nicht nur Messwerte, sondern auch Parameter-, Diagnose- und Zustandsinformationen. Über IO-Link Master können diese Daten an Steuerungen, Edge-Systeme oder übergeordnete IT- und IIoT-Plattformen weitergegeben und für Transparenz, Analyse und optimierte Prozesse genutzt werden.
IO-Link eignet sich besonders für Anwendungen, in denen viele Feldgeräte integriert, flexibel angepasst oder zuverlässig überwacht werden muss:
- Maschinen und Anlagen mit vielen Sensoren und Aktoren: I0-Link I/O-Module bündeln zahlreiche Ein- und Ausgänge direkt in Maschinennähe. Die gesammelten Signale werden über eine einzige IO-Link Verbindung an den Master übertragen und belegen dort nur einen Port. Das reduziert Kabelwege, Verdrahtungsaufwand und den Bedarf an zusätzlichen Feldbuskomponenten.
- Mehr Intelligenz auf Sensor- und Aktorebene: Zusätzliche Prozess- und Diagnosedaten ermöglichen es, Anlagenzustände transparent zu machen, Anomalien frühzeitig zu erkennen und
- Wartung sowie Prozesse zu optimieren.
- Einfachere und kostengünstigere Verdrahtung: Standardisierte, ungeschirmte dreiadrige Sensorleitungen reduzieren den Bedarf an Sonderkabeln und Adaptern. Dezentrale IO-Link I/0-Module bündeln Signale direkt an der Maschine und übertragen sie über eine einzige Verbindung an den Master. Das spart Kabelwege und Installationsaufwand.
- Zentrale Parametrierung für einen flexiblen Einsatz: IO-Link Devices lassen sich zentral parametrieren und - je nach Funktionsumfang - an unterschiedliche Aufgaben anpassen. Das reduziert die Anzahl benötigter Gerätevarianten und vereinfacht Beschaffung sowie Lagerhaltung.