Herausforderungen angehen und Zukunft gestalten Das sind die LogiMAT-Highlights von Murrelektronik
Genial einfach – einfach genial: Das Vario-X System
Warum kompliziert und aufwändig, wenn es auch viel einfacher und schneller geht? Diese Frage stellen sich immer mehr Entscheider, wenn es um die Planung neuer oder das Retrofitting bestehender Automatisierungskonzepte geht – und setzen statt der mühseligen, zeitraubenden und fehleranfälligen Punkt-zu-Punkt-Verdrahtung im Schaltschrank auf die Zukunft der Automation: dezentrale Lösungen. Unser einzigartiges Vario-X Installationssystem ist die ganzheitliche Gesamtlösung für diesen Umbruch in der industriellen Automatisierung – eine Lösung, die nahtlos und herstellerunabhängig alle Peripherie-Elemente vom Sensor bis zur Cloud integriert. Und das kompatibel mit allen wichtigen Industrieprotokollen.
Ausgezeichnete Idee: Murrelektronik erhält Auszeichnung beim Allianz Industrie 4.0 Award Baden-Württemberg
Es führt kein Weg an der digitalen Transformation der Industrie vorbei. Und Murrelektronik macht diesen Weg so einfach wie möglich: mit seinem einzigartigen Vario-X Installationssystem. Dieses ganzheitliche System für die Zukunft der Automation sorgt nicht nur in der Industrie, sondern auch in Politik und Gesellschaft für immer mehr Furore – wie der jüngste Erfolg beim Allianz Industrie 4.0 Award Baden-Württemberg beweist.
Digitaler Lotse: uKonn-X
Automatisierungssysteme werden immer intelligenter und leistungsfähiger, jedoch auch komplexer. Dies führt zu einer höheren Fehlerwahrscheinlichkeit bei der Installation und Verbindung von Maschinenkomponenten. Gleichzeitig macht es der Fachkräftemangel zunehmend schwerer, elektrotechnisch ausgebildete Fachkräfte zu finden. Unsere intelligente digitale Lösung uKonn-X löst alle diese Herausforderungen auf einen Schlag. uKonn-X steht für „you connect anything“ – und dieser Name ist Programm: Wie ein Lotse führt das digitale System den Nutzer Schritt für Schritt und leicht verständlich selbst durch komplexe Installationen oder Inbetriebnahmen.
Ein Standard und seine Erfolgsgeschichte: MQ 15-Power-Steckverbinder
Immer öfter entscheiden sich Anlagenplaner für MQ 15-Steckverbinder, um Asynchron- oder Drehstrommotoren bis 7,5 kW oder Frequenzumrichter schnell, kostengünstig und sicher mit Strom zu versorgen. Die MQ 15-Steckverbinder übertragen hohe Ströme auf kleinstem Raum – und sind damit prädestiniert für Anlagen, in denen es eng zugeht. Die Standardisierung der Polbilder für AC- und DC-Anwendungen nach der internationalen Norm IEC 61076-2-116 und damit die garantierte, herstellerübergreifende Kompatibilität haben diesen Trend weiter befeuert. Der Clou bei den MQ15-Steckverbindern von Murrelektronik: Unser innovatives Schnellanschluss-System verkürzt die Montagezeit bei Neuinstallation, Service und Wartung um bis zu 80 Prozent – und die Verbindung ist nach IP67 dicht.
Immer umfassend informiert: Murrelektronik vereint Maschinenbeleuchtung und Statusanzeigen in einer kompakten LED-Leuchte
So nützlich wie das Head-Up-Display im Auto: Mit der neuen Modlight Illumix RGBW von Murrelektronik lassen sich Maschinen und Arbeitsbereiche optimal und energieeffizient ausleuchten sowie Statusanzeigen optisch signalisieren. So hat das Bedienpersonal immer im Blick, wo gerade Handlungsbedarf ist. Das verhindert teure Maschinenstillstände und steigert die Produktivität deutlich.
Effizient, sicher und robust: Neueste Generation der Xelity Managed Switche von Murrelektronik bietet noch mehr Vorteile
Dezentral und digital – diese einfache Formel fasst zusammen, was industrielle Netzwerktechnik zukunftsfest macht. Denn die Anforderungen an moderne Intralogistiksysteme wachsen: maximale Flexibilität, minimale Installationszeiten und mühelose Erweiterbarkeit sind der Schlüssel zum Erfolg. Für moderne, modulare Intralogistiksysteme prädestiniert sind die Xelity Managed Switche in Schutzart IP67, deren neueste Generation jetzt noch mehr Vorteile bietet.
Überzeugende Gesamtlösung: Murrelektronik präsentiert neues Installationspaket speziell für Einfach-Kamera-Anwendungen
In vielen Applikationen nimmt das Thema Machine Vision eine zentrale Rolle ein. Je mehr dieser Systeme dabei zum Einsatz kommen, umso mehr stellt sich die Frage nach dem Installationskonzept. Murrelektronik hat eine Antwort parat, die viele überzeugende Argumente in sich vereint. Pünktlich zur LogiMAT präsentiert das Unternehmen ein speziell für Einfach-Kamera-Anwendungen entwickeltes Installationspaket: One-Cam-Connect.
Noch mehr Möglichkeiten: Die große IO-Link-Familie von Murrelektronik hat erneut Zuwachs bekommen
In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach IO-Link förmlich explodiert: Von 2022 auf 2023 ist die Zahl der installierten IO-Link-Geräte um sage und schreibe 89 Prozent gewachsen. In Summe gab es Ende 2023 bereits 51,6 Millionen IO-Link-Knoten. Murrelektronik hat auch diesen Trend früh erkannt und in den letzten Jahren ein komplettes IO-Link-Installationssystem auf den Weg gebracht. Auf der LogiMAT präsentiert das Unternehmen wichtige Ergänzungen dieses Systems.